This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0050:LMH0050

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH1219, LMH0384, LMH0050, LMH0324, LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405405/lmh0050-lmh0050

器件型号:LMH0050
主题中讨论的其他器件: LMH0324、LMH0341 、LMH1219、 LMH0387、LMH0384

工具与软件:

团队成员好

我自己来自英国 BAE Systems 的 Krupanand。 目前我正在寻找 速度≥3Gbps 的 SMPTE-424 (SDI-3G)均衡器。 我的输入信号类型应该是 LVDS、输出信号类型应该是 CML 信号。

您能否建议以下器件支持我的要求?

器件: LMH0050

您还能提供符合我要求的任何其他器件吗?

此致

Krupanand D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请检查以下部分是否支持我的应用

    DS32EL0421SQE/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议将 LMH0324用于3G 均衡器。  

    您可以考虑使用 FPGA 或 LMH0341的解串器。 请注意、LMH0341需要或需要 FPGA IP。 在3G 下、FPGA 能够进行反串行化(即 LMH0341的功能)。 您可以联系 FPGA 供应商以获取该 IP。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了另一个器件为 LMH1219。 此部件支持超过3Gbps 的速度。 但我在数据表中找不到输入和输出信号类型。 此器件是否支持我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0324或 LMH1219是 SDI 均衡器。 我不确定我们是否知道您的需求。 请向我们发送您总体应用的方框图、以便我们进行相应的评论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser

    我提供了 应用的方框图。 请看一遍。 为我推荐适合该应用的器件。

    正如我最初讨论过的、一般要求是  

    1.支持 SMPTE-424 (SDI-3G)

    2.输入信号类型:LVDS 和输出信号类型:CML

    3.速度: ≥3Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)/建议首先使用 LMH0324或 LMH0384、而不是 LMH0387。 这是因为您只需要一个均衡器。 LMH0387具有更多的功能、本应用中不需要它。  

    2)。 不需要 LVDS 到 CML 转换器。 请 LVDS 和 FPGA CML 输入之间进行交流耦合。 请注意 LMH0324数据表的图16。 请注意、OUT0上的电容为4.7uF、OUT1连接到 FPGA。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser

    我无法更改 LMH0387。 LMHo387的输出信号为 LVDS。 这些信号我无法直接提供给 FPGA。 这就是我需要基于 LVDS 到 CML 转换的均衡器的原因。 下面是按方框图所示的要求

    LVDS 到 CML 均衡器:

    输入:LVDS 信号

    输出:CML

    此外、速度: ≥3Gbps

    此致

    Krupanand D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupanand:

    DS25CP104是否满足这一需求?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25cp104a.pdf?ts = 1725384209455&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D53%2526searchTerm%253Dds25cp104

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nasser。  

    以上部分(DS25CP104 )可能适用于我的应用。 我有以下问题。

    如数据表所述、该器件也接受 CML 输入。 我的 CML 驱动器具有1.2V 电源。 它是否接受1.2V 电源驱动器输入?

    请参阅我在数据表中获取的图像。

    此致

    Krupanand D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupanand:

    LVDS 输入具有宽输入共模电压、因此您可以进行直流耦合、如上图所示。 您还可以使用交流耦合。

    此致、Nasser