This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路的以太网到光纤转换失败

Guru**** 2522860 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409705/dp83869hm-ethernet-to-fiber-conversion-failure-to-link

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具与软件:

您好!   

我设计了一个 PCB、将 DP83869HM 与 SFF-4G-LX 搭配使用、用作"介质转换器"。  本质上、我将创建一个以太网到光纤的转换。  我在板上安装了4个 DP83869HM 芯片和4个 SFF-4G-LX 模块。  可以将其视为通道1-4。  设计设置如下:

输入以太网1GbE (4个通道、A+、A-、B+、C++、C-、 B-, D+, D-每"通道")--> 4个变压器(每通道1个)--> 4个 DP83869HM (每通道1个)--> 4个 SFF-4G-LX (每通道1个)

输入以太网已正确连接电缆、因此我知道不是这样。  我的 PCB 上有适用于12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 的电源轨。  3.3V 电压连接到 DP83869HM 的 VDDIO、2.5V 电压连接到  DP83869HM 的 VDD2.5V 电压、1.2V 电压连接到 DP83869HM 的 VDD1.2V 电压。  可查看所有这些电源轨的条件。   

 

上面附有收发器设计原理图。   注意:我已经移除了 MDC 引脚上的上拉电阻器。  有人错误地告诉我在该引脚上放置一个上拉电阻器。   

我基本上看不到任何以太网。  我有一个交换机、让以太网端口在接收任何内容时显示。  有时、它们会"链接"或闪烁约5秒、然后再次关闭。 不确定如何调试。  我目前已拆分 MDIO 和 MDC 引脚、用于使用 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件进行测试。 我已按照启动该 GUI 并运行中的说明进行操作、但我看不到任何收发器的任何"PHY ID"。   

请帮助,被困在一个十字路口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的提问。

    我们可以首先进行一些信号电平检查以确认 PHY 处于活动状态:

    1) 1)探测 RBIAS 电阻器上的直流电压。 如果 PHY 处于活动状态、则应读取~1V

    2) XI 上的探头时钟输入是否为25M 且不超过+/- 100ppm?

    请分享完整原理图以及通信和寄存器访问设置图片(可通过电子邮件发送至 e-mayhew@ti.com 进行私人共享)。

    MDC/MDIO 是如何分解到 MSP LaunchPad 的、以及在读取寄存器时在 GUI 上看到什么?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我向您发送了一封电子邮件、其中包含我的问题。

    谢谢!

    Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用于时钟的晶体似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Evan 今天太棒了,明天还会再来的。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已通过电子邮件与您分享反馈。 请在此处回答其他问题。

    谢谢!

    Evan