This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:主机和器件模式 USB 端口

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411006/tusb7340-host-and-device-mode-usb-ports

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

您好!

我有一位客户正在寻找可以通过 PCIe 接口为处理器添加一些 USB 端口的器件。 xHCI 控制器是否允许某些端口用作主机配置、某些端口用作外围器件? 或者是否所有端口都必须相同?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan 您好:

     对于 TUSB7340、所有端口都应是主机。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    xHCI 协议本身是否支持拆分操作模式、这是一个器件实现限制、或者 xHCI 标准不支持这一点?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan 您好:

       OTG 器件可以支持  主机配置和 外围器件。 但 TUSB7340被配置为仅主机。

    好的

    Brian