This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:IBIS 模型或其他

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB211A, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410499/tusb211a-ibis-model-or-other

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB212、TUSB216

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否有可用于 TUSB211A 的 IBIS 模型? 或者任何其他仿真模型(如 HSPICE 或等)上运行?

此致、

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们为 TUSB212/TUSB213提供了一个 HSPICE 模型、虽然这些模型不完全相同、但可以让您了解您可以期待的转接驱动器的性能类型。

    我们还具有适用于 TUSB216的 Spectre 模型、该模型如果与 TUSB211A 的性能不一样、则更接近其性能。 如果您需要其中的任何一个、请告诉我、我可以将它们发送出去。 如果您与 TI 签订了 AMD 的 NDA ID、则也有利于正确保护这些文件。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有关于使用这两种型号中任何一种的性能限制的详细信息?

    我都有兴趣获得这两者。  我们应该如何进行?  

    谢谢。

    此致、

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我不能说我不知道这两者之间性能限制的细节。 据我所知、他们能够正确地仿真系统中的器件性能。

    为了获得这些模型、我会通过 E2E 向您发送朋友申请。 请接受、这样我就可以发送给您一个 E2E PM、并提供您要查找的文件。

    对于 TUSB212/213 HSPICE、我需要某种类型的 NDA ID 来使用密码保护这些文件。 您可以提供这些内容、我也可以看一下我这边。

    谢谢!

    Ryan