Other Parts Discussed in Thread: DAC53401, PCA9306
Thread 中讨论的其他器件:DAC53401、 PCA9306
工具与软件:
您好!
我的设计中将 PCA9306TDCURQ1连接到 DAC53401。
该处理器连接到 PCA9306的 VREF1侧。 VREF1侧的 I2C 上拉电阻器为1k Ω 至1V8_LPD 电源。
DAC 的 I2C 信号没有上拉电阻器。 DAC 的电源来自3V 电压基准。
DAC53401要求 VIH 最小值为1.62V、并且 DAC 侧 I2C 信号的示波器测量结果显示良好的信号形状、电平和 tminiIG。
在 VREF2侧的 I2C 信号上没有上拉电阻器的情况下、是否存在任何工作风险?
您是否认为1.8V 信号高电平到 DAC 最小高电平1.62V 之间的180mV 裕度就足够了?

此致、
Yossi