This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:SN65HVD78DGK 是否支持 RS 422?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, SN65HVD76, SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410585/sn65hvd78-does-sn65hvd78dgk-supports-rs-422

器件型号:SN65HVD78
主题中讨论的其他器件:THVD1452SN65HVD76

工具与软件:

您好!  

我有关于 SN65HVD78DGK 的一些问题

1. SN65HVD78DGK 收发器是否支持 RS 422?

数据表并未明确说明其支持 RS 422、尽管我们可以看到电压和电流内容。

2. 我知道 SN65HVD78DGK 收发器支持半双工、是否支持全双工?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.出于实际目的,所有的 RS -485收发器都与 RS - 422兼容。

    2.全双工需要驱动器和接收器分别使用不同的引脚。 SN65HVD76/77或 THVD1452/1451将是全双工收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:

    在这方面、克莱门斯是正确的。 根据该标准的特性、SN65HVD78不支持 RS 至422。 数据表并未明确说明 RS -422兼容性、但确实提到了该器件已针对 RS -422标准进行了测试。  

    SN65HVD78不支持全双工。 如 Clemens 所述、SN65HVD76/77支持全双工。 为了进行下面的进一步说明、半双工在图像顶部图示、全双工在底部图示:

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan!