This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:Y 变为高电平时出现意外输出

Guru**** 2391235 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410264/am26lv31e-unexpected-output-with-a-low-and-y-going-high

器件型号:AM26LV31E

工具与软件:

我使用的是 AM26LV31E。  具体来说就是 AM26LV31EIRGYR。

I 未将 G 和 G 接地。  根据数据表真值表、当引脚12 (G NOT)驱动为低电平时、引脚4 (G)无关紧要。  对于我来说、此配置将使发送器始终保持启用状态。  这是我的基线假设。

如果我的假设正确、我看到的行为也奇怪。  我的1A 输入(引脚1)为零伏、而1Y 上的输出为高电平(Vcc 电平)、1Z 为低电平。  根据数据表的表7-1、输出 Y 应遵循输入 A 的状态。 我的看到补码1Z 输出为0伏、而当输入 A = 0伏时、1Y 为3.3伏。   

您能否说明一下我为什么会看到这种行为?  这可能是意料之中的、我对数据表没有做出正确解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;Y 应为同相输出。

    所有四个 A 输入是否具有有效电压? 输入变化时、输出是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、所有四个 A 输入上的输入都被拉至低电平(0V)。  我的解释是当 A = 0时、Y = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否发布原理图? 先仔细检查一下可能会有所帮助。

    现在、我对所有四个 A 输入的输入都是下拉低电平(0V)。  我的解释是当 A = 0时、Y = 0

    我同意您的看法、Y 输出应跟随 A 输入、因为它是同相输出。 您对数据表的解读似乎也与我的预期相符。  

    您是否还可以在同一张照片中布置 A、Y 和 Z 引脚的示波器截图、以便我们可以快速进行完整性检查?

    -鲍比