This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31和 SN751178在功能上的区别

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410521/am26ls31-the-difference-between-am26ls31-and-sn751178-in-function

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: SN751178

工具与软件:

大家好、团队

在第一个特性中、AM26LS31和 SN751178之间存在 TIA/EIA-485-A 差异。 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 之间的具体差异是什么?
目前我们有需求使用 SN751178。 在使用它时、我们仅使用输出端、而不使用输入端 因此、我们希望使用 AM26LS31而不是 SN751178来降低成本 AM26LS31能否替代 SN751178?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性上有一些微小的差异、但出于实际目的、主要区别在于 RS -422使用单向点对点连接、而 RS -485使用双向、半双工总线。

    AM26LS31应该适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ladisch

    如下图所示、我仅使用了 SN65HVD30DRG4的输出通道、不使用输入通道。 可以改用 AM26LS31吗? 关于 SN751178的第一个特性、是否意味着 SN751178可同时用于422和485应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:

    Clemens 似乎已经回答了485和422之间的主要差异、但从高级 RS485来看、此类通信适用于多点通信、即可以在充当驱动器和接收器之间翻转、而 RS422通常具有专用驱动器和专用接收器的点对点通信。 RS485驱动器的 VoD (输出驱动强度)与 RS422驱动器兼容(RS485要求在54欧姆负载上至少具有1.5V 电压、而 RS422要求在100欧姆负载上具有2V 电压)。 RS485驱动器应该能够驱动100 Ω 负载而不会出现问题。 RS485还可以支持总线上更多的器件(32个单位负载、最多可以是32个器件)、而 RS422可支持多达10个接收器。  

    通常、可以使用 RS485驱动程序代替 RS422驱动程序。  

    关于 SN751178的第一个特性、是否意味着 SN751178既可用于422应用、又可用于485应用?

    正确(正如 Clemens 所说)。 1178器件可用于任一应用。

    -鲍比