This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:该芯片能在120Hz 刷新率下支持720p 吗?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410997/tfp410-can-the-chip-support-720p-at-120hz-refresh-rate

器件型号:TFP410

工具与软件:

我发现了 TI 的 TF410 www.ti.com/.../TFP410 视频驱动器芯片、有几个问题想问:
1.数据表提到了芯片在60Hz 条件下产生1080p 视频流的能力。 但是、没有提到在较低分辨率下具有较高的刷新率。 具体来说、我们想知道是否可以使用此芯片以720p 120Hz 的频率产生视频流。
2.关于 TFP410芯片的 Lifecyle。 TI 网站上称其"活跃"、所有迹象都表明该芯片将在未来十年左右的时间里投入生产并可供使用。 既然芯片已经有20年的历史了、TI 是否仍然推荐这款器件用于新的设计? 能否详细介绍一下芯片何时会被淘汰?

此致、
Mahdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mahdi、

    是的、TFP410可以在较高的刷新率下处理较低的分辨率。  

    TFP410可提高165MHz 像素速率:

    像素速率定义如下:PIX 速率= V*H*RR*1.2

    例如、60Hz 像素速率下的1080p =(1920 * 1080 * 60 * 1.2)= 149.3 MHz

    要执行720p2120Hz、需要的像素时钟132.7MHz、它将与该设备配合使用。

    [报价 userid="622368" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410997/tfp410-can-the-chip-support-720p-at-120hz-refresh-rate "]鉴于芯片已有20年历史、TI 仍然推荐在新设计中使用此器件吗? 我们能否获得有关何时淘汰芯片的更多信息?

    此器件仍然是我们产品系列的收入来源、没有计划 EOL 此器件。