This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:1:1交流无 EOL 问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412175/tusb7340-1-1-alternates-without-eol-issues

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

我们想要找到  与 P/N 相同技术规格的替代产品:TUSB7340IRKNT。  
您是否有建议的1:1替代产品、这些产品有现货库存、也没有任何 EOL 相关问题?
提前感谢您的时间和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariely 您好:

       TUSB7340是 我们唯一具有的 PCIe 转 USB 主机、此器件没有其他替代产品。 我认为 此器件不存在 EOL 问题。

    好的

    Brian