This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:BAUDOUT 和 RCLK 内部连接

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411757/tl16c550d-baudout-and-rclk-internal-connection

器件型号:TL16C550D

工具与软件:

嗨、团队:

数据表指出、在 RHB 封装中、BAUDOUT 和 RCLK 在内部连接。

 " BAUDOUT 和 RCLK 之间存在内部连接。"

这是否意味着在 PT 封装中、端子的连接方式如图所示?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    正确的、您可以从外部将 Baudout 连接到这些数据包中的 RCLK、以确保 RCLK 和发送器时钟使用的16x 时钟相同。 您可以选择将接收器时钟输入设置为不同的时钟(需要是您所需波特率的16倍)、但在大多数情况下、客户/设计人员将连接到 Baudout 信号。  

    -鲍比