This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406830/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

您好:

问题:EDP LCD 上电时序问题(睡眠唤醒抖动)

在连续睡眠和唤醒之后、很容易就会体验到整个屏幕闪烁和跳跃、并且定位和加电计时调整不当。

完整的屏幕上电/断电时序图如下所示、需要满足特定的时差要求

重点关注以下引脚的信号

上电时序

TXN0和 TXN1上电、3V3稍后上电、间隔为2.74ms

3V3上电后、HPD 以83.6ms 的间隔上电

HPD 上电后、TXN0和 TXN1再次上电、间隔为361.4ms

注意:TXN0和 TXN1的首次加电电压为0.308V、第二次加电电电压为0.468V

休眠之后唤醒时序

TXN0和 TXN1上电、3V3之后上电、间隔为29.8ms、远高于启动间隔2.74ms

3V3上电后、TXN0和 TXN1再次上电、间隔为63.44ms

TXNO 上电两次后、HPD 最后上电、间隔为28.92ms

这是从睡眠模式唤醒信号的波形图

e2e.ti.com/.../249307681696bc2f1c14ffb09d250086.mp4

根据上述测试结果、

1、TI 的输出存在一些问题。 TI 芯片输出的 EDP 时序不满足屏幕的时序要求。 其中、TXN0和 TXN1不能由 Android 控制。 对于这个 时间问题、您有什么建议吗?

2、客户想要修改 SN65DSI86芯片的频率进行验证、需要对扩频给予更多解释及说明

这里的展览频率是多少? 百分比或其他值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    您能解释一下以下几点:

    1)您是重启 DSI86还是视频面板?

    2)您是否按照 DSI86的上电程序操作?

    3) 3) eDP 输出应该是交流耦合的、我们为什么看到它们达到~0.5V 的共模电压?

    [报价用户 id="486088" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406830/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86 "]

    2、客户想要修改 SN65DSI86芯片的频率进行验证、需要对扩频给予更多解释及说明

    这里的展览频率是多少? 百分比或其他值

    [报价]

    此处的频率用于 SSC 时钟、其中时钟在更宽的频率范围内进行调制、以降低单个频率下的 EMI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishesh:

    1)您是重启 DSI86还是视频面板?

    客户已重新启动视频面板的电源

    2)您是否按照 DSI86的上电程序操作?

    1)启动时序和睡眠唤醒时序都不符合规范

    2)目前在测试 TI 芯片的输入时还发现 VCCIO 上电两次。 Android 只需要上一次电、在芯片端也需要检查

    通电:Ω 时的测试波形

    VCCIO 和 EN 信号首次上电、电压约为0.96V。

    1.652之后、VCC 首先上电、然后在14.8us 之后、VCCIO 和 EN 一起上电。 VCC 以1.2V 电压上电一次、VCCIO 同时上电

    EN 信号的第二个电源导通电压约为1.8V、EN 引脚显示一次下拉信号、然后显示一次上拉信号。

                

    测试的睡眠唤醒波形:μ s

    开启后、按 SHUTDOWN 按钮、VCCIO 不会断电、电压为0.9V。 VCC 和 EN 为0V

    VCCIO 上电一次、电压从0.9V 增加到1.0V。 20ms 后、VCC 上电、电压从0V 增加到1.2V。

    16.5ms 后、VCCIO 上电两次、达到1.78V。

    再经过21.5ms 之后、EN 将执行上电(1.78V)、断电和上电操作。

             

    3) 3) eDP 输出应该是交流耦合的、我们为什么看到它们达到~0.5V 的共模电压?

    这是否意味着 EDP 信号不能用普通示波器进行测试、而高精度眼图示波器必须用于测试0和1的高电平和低电平信号?

    4)此处的频率用于 SSC 时钟、其中时钟在更宽的频率范围内进行调制、以降低单个频率下的 EMI。  

    客户想了解展频、想问有多少个 M 对应于展频、以及如何计算频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="486088" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406830/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86/5387908 #5387908"]

    1)启动时序和睡眠唤醒时序都不符合规范

    2)目前在测试 TI 芯片的输入时还发现 VCCIO 上电两次。 Android 只需要上一次电、在芯片端也需要检查

    [报价]

    是否有可能遵循这一规格? 不符合规范可能会使器件处于未知状态。  

    客户想了解展频并想问有多少 M 对应于展频以及如何计算频率范围?

    这将通过链路训练自动设置。 只需启用 SSC 并确保接收端能够接收 SSC 信号。

    这是否意味着不能使用常规示波器测试 eDP 信号、必须使用高精度眼图示波器来测试0和1的高电平和低电平信号?

    不一定是这样、但当 eDP 是交流耦合接口时、主链路具有直流偏移这一点很奇怪。 我们能否尝试确定这个跳到0.468V 的来源?

    客户已重新启动视频面板的电源

    这应该不会影响 DSI86。 当客户不关闭并重新打开视频面板时、您是否能够看到稳定的视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该主题帖