This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:USB-REDRIVER-EVM 的光绘文件

Guru**** 2580885 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-REDRIVER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411931/tusb211-gerber-files-for-usb-redriver-evm

器件型号:TUSB211
Thread 中讨论的其他器件:USB-REDRIVER-EVM

工具与软件:

你(们)好

我正在查找 用于 USB-REDRIVER-EVM 的 Gerber 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    请接受我的 E2E 好友请求、我可以将这些请求发送过来。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送 E2E 朋友申请、我已接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    我已对 E2E PM 进行了响应。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan