This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:UB947-UB948:设备无法通过摄像头传输的实时1080p 信号。 但是、它能够顺利通过1080p 色条。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410691/ds90ub947-q1-ub947-ub948-the-devices-fails-to-pass-through-a-live-1080p-signal-from-the-camera-however-it-is-able-to-pass-through-a-1080p-colorbar-without-issue

器件型号:DS90UB947-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们遇到了另一个奇怪的问题。 目前、我们使用 UB947和 UB948从前端 ISP 传输1280x720P60。 首先、我们使用 ISP 的色条验证了链接数小时、没有出现任何问题。 但是、当我们将摄像机的视频源切换到实时1080p 时、显示的视频是不稳定的、并且包含很多噪声。 FPD 链路的质量似乎取决于视频图形。 有没有评估 FPD 链路质量的措施?

Kexiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kexiang:

    为了评估 FPD-Link 的质量、UB948的 ALP 配置文件采用了裕度分析程序(MAP)。 下面是应用手册的链接、该应用手册介绍了 MAP 的功能。 利用 MAP、用户可以检查是否存在容易失锁的频闪灯和 EQ 位置。

    请注意、必须在 UB948 I2C 总线上本地运行映射。 它不能通过 UB947 I2C 总线远程运行。

    地图应用手册: 链接

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    非常感谢。 但是、我对地图有一个担忧。  

    请参阅 FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南、对于 IVI 器件(948,940,928,926和924)、 仅监控锁定。  在锁定链接的情况下、我如何知道质量不佳(例如 BER 等)?   我们使用 ISP 的色条验证了链接数小时、没有出现任何问题。 但是、当我们将摄像机的视频源切换到实时1080p 时、显示的视频不稳定。  

    此致、

    Kexiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kexiang:

    MAP 程序不为 FPD-Link 提供 BER 测量是正确的。 您是否已在系统上运行 MAP?  

    我将提到两种工具、您可以使用它们来检查链接

    1.内置自检(BIST)。 UB947和 UB948数据表都概述了 BIST。 BIST 在 UB948上启用。 BIST 指示 UB947发送已知模式、并且 UB948会在检测到错误时通知用户。  

    2. UB947图形生成(PATGEN)。 UB947包含一个内部图形发生器、用于检查摄像头的闪烁馈线是链路问题还是摄像头问题。  

    如果您需要特定的 BER 测量、则需要使用外部设备进行此操作、该设备会将已知图形发送到 UB947中、并将其与 UB948的输出进行比较。 希望上面列出的两个工具能够在不进行更严格的 BER 测量的情况下解决该问题。

    此致!

    插孔