This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:终止、待机模式、阻抗

Guru**** 2874600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, TDP2044, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410863/tdp2004-termination-standby-mode-impedance

器件型号:TDP2004
Thread 中讨论的其他器件:DS280MB810TDP2044

工具与软件:

您好!  

您能否澄清 一下有关 DS280MB810的几点:

1.终止。

有人提到 TDP 有100欧姆的端接、但我无法找到端接的确切连接方式。 如果它连接到某个 Vbais 源、Vbais 的电平是多少?

2.待机模式、阻抗

我可以看到为 TDP2044待机模式(  用于 USB Type-C 的 DP 转接驱动器)定义了阻抗、   当 PD = H 时、TDP2044处于高阻态。 TDP2004呢?

谢谢你

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikita

    1.终止。

    有人提到 TDP 有100欧姆的端接、但我无法找到端接的确切连接方式。 如果它连接到某个 Vbais 源、Vbais 的电平是多少?

    RX 偏置到1.4V、而 TX 偏置到1.0V、

    2.待机模式、阻抗

    我可以看到为 TDP2044待机模式(  用于 USB Type-C 的 DP 转接驱动器)定义了阻抗、   当 PD = H 时、TDP2044处于高阻态。 TDP2004呢?

    您在哪里可以看到此信息?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、好的、我明白、谢谢。

    2.>>>  您在哪里可以看到此信息?

    "表7-3. 2044的数据表"中的"待机模式下的 TX 和 RX 引脚"、可能"hi-z"不是这种情况下的最佳名称、但是 TDP2004的待机模式下的特性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在待机模式下(当 PD = H 时)、RX 阻抗为高阻态 我们需要考虑 TX 特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、还没有更新。 您需要 TX 端接的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Pithadiya、我不需要关于 TX 终端的更多详细信息、David 的回答结束了我的问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道,谢谢! 我将等待任何更新 TX  特性。 我对这一点很感兴趣、因为根据 DP 规范、可能会出现 DP 器件处于禁用模式的情况、并且 DP 规范定义了此模式的一些状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们收到更多信息、敬请告知!