This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:规格检查

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410567/tusb9261-spec-check

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

你(们)好  

 客户正在寻找 USB/PCIe 至 SATA IC RD、该 RD 提供了附件中目前发现的 USB 至 SATA 桥接器。 您能否确认是否有客户在 NVIDIA Jetson AGX Orin 上使用过此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    不、我不能这样做、但如果两个器件都符合相同的 USB/SATA 规格、那么应该没有问题。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    我给你发了一封邮件,请帮助检查,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    客户支持请求单应通过 E2E 解决。  我已将您的电子邮件转发给营销部门。

    此致、

    Nicholaus