This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:I2C 的距离

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, P82B715, TCA4311A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411588/tca9511a-the-distance-of-the-i2c

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件:TCA4311、 P82B715、 TCA4311A、

工具与软件:

您好!

我们需要选择一个 I2C 缓冲器来增加传输距离(超过1m)、现在我们在 TI 网站中搜索 TCA4311、TCA9511、TCA9617和 P82B715将执行此功能。

现在、我们需要在新项目中选择其中一个、并请参阅以下请求:

1.对于 I2C、距离为1m;

2.添加 热插拔功能;

3.为什么 TCA4311A 的协议没有"I2C" 标识?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这就是产品文件夹的设置方式。 我强烈推荐 TCA9511A 、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    感谢您的建议。

    我们串联 TCA4311A 与 TCA9511A 类似、 请提供 这两个 I2C 缓冲器之间的不同之处。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    4311A 包含上升时间加速器、而9511A 不包含。 这两款器件都是 P2P。

    但是、4311A 在数据表的第8.4.3节中缺少 ACK 勘误表、从而导致客户提出问题。 因此、谢谢、建议使用 P2P 9511A。

    此致、

    Michael。