This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:HD PLL 病态位错误

Guru**** 2967700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0394, LMH0397, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407847/lmh0397-hd-pll-pathological-bit-error

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:LMH0394、、 LMH0324

工具与软件:

您好!

我从下面的 URL 得到的答案是"当您设置0x28 = 0x22时、不需要重写。"
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386838/lmh0397-hd-pll-pathological-bit-error/5317733#5317733

不过通过操作测试、我们发现当以 SD 格式进行上述设置时、电缆补偿能力会显著降低。 无论病理或色条如何、电缆补偿能力都会降低。 我认为应该保留默认值、因为它是 SD 格式、但您能否再次给出评论?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白这是一个美国的节日。 我期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    寄存器0x28仅与 HD/3G 相关。  但是、为了观察您正在报告的副作用、没有以 SD 速率对其进行测试。 您是否提前知道数据速率? 我想您可以根据数据速率实施此权变措施。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    由于 HD/3G 对策、SD 将出现接收问题、因此很可能必须为每个频段重写寄存器。 您能否提供有关此方面的任何验证或意见? 此外、LOCKRATE 设置值是否为您想知道的值?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以检查数据速率、然后决定是否实施此方案。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    您是否提前知道数据速率? 我想您可以根据数据速率实施此权变措施。  [报价]

    数据速率为270Mbps (SD-SDI)。 我想知道为什么在以 SD 格式设置0x28 = 0x22时、电缆补偿功能会显著下降。 此外、我认为寄存器0x28应保留为 SD 格式的初始值(0x00)、但您有何看法? 对于 SD-SDI、如果寄存器0x28设置为0x00、则没有问题。

    当将5CFB 200M 电缆与 HD-SDI 连接时、电缆发生抖动时会出现错误。 当时钟恢复器被移除后、它变得非常稳定。 我还想确认是否有一个(隐藏)寄存器用于调整时钟恢复器参数。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 SD 数据速率、您可以将寄存器0x28保留为默认设置0x00。

    可能是在您摇动电缆时出现连接问题或 BNC 连接器接触不良。 晃动电缆不应更改电缆参数、但使用此5CFB 电缆可能会以某种方式受到影响。 没有 CDR 参数可以补偿这种情况。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

    用于总结该主题的内容。

    ——
    对于 HD SDI、设置0x28 = 0x22可解决问题、但输入 SD SDI 不能正常工作。 更改寄存器时、未验证 SD SDI 输入的行为。
    ——

    如果以上内容正确、我希望您对以下内容发表意见。

    当 CDR 处于旁路状态且输入了 HD SDI 病态模式时、不会发生错误。 这意味着如果将 CDR 环路响应频率设置为无穷大、则不会产生误差。

    换言之、产生错误的原因大概是 CDR 的有限环路响应特性。

    如果可以扩展环路带宽、这不是解决方案吗? 请告诉我如何扩展环路带宽。 另外、请告诉我它是否会影响 SD SDI。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    通过扩展环路 bw、您可以将所有抖动传递到连接在器件输出端(LMH0397)的器件、例如 FPGA 或 ASIC 从 LMH 器件接收信号。 在这种情况下、可以绕过 CDR。 也可以考虑不带 CDR 的器件、如 LMH0324或 LMH0394。 如果您想更改 SD 循环 bw、请向我发送一个朋友的请求、我可以查看此内容。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送私人消息、请回复、我将关闭该主题。