This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:引脚1位置

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410599/esd321-pin1-position

器件型号:ESD321

工具与软件:

嗨、团队:

对于 ESD321DYAR、引脚布局如下  

 

如果理解正确、这是否意味着标记"1L8"的开头是引脚1?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    1L8只是器件标识。

    引脚1可由 引线附近的循环器槽口识别。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sebastian

    感谢您的反馈。

      在这里、我想再次检查另外两个要点:

    Q1:一定要知道、对于 DYA 封装、引脚2是 IO 引脚、引脚1是 GND;第一页的数据表是指 DPY 封装?

    问题2:对于 DYA 封装、标记是否有该行? 数据表中 ID 区域的包装对于循环器意味着什么?

    谢谢

    此致

    妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    Q1:您的理解是正确的、引脚2将是 ESD 二极管的输入端。

     典型应用图是 DPY 的引脚排列、而非 DYA 的引脚排列。

    Q2:DYA 封装将标有圆形槽口以指示引脚1、而不是封装图中所示的线。 这样做是为了避免器件标识与引脚1的行标识混淆问题。

    如果引脚2连接到您要保护的数据/电源线(如图所示)、则连接正确。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sebastian

    注意到很好、现在很清楚。

    谢谢

    此致

    妈呀