This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:共模输出电压

Guru**** 2535180 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IRPAP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406824/dp83867ir-common-mode-output-voltage

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我们的客户使用 DP83867IR EVM 及其 ES 板应用了1000Base-T 合规性测试。
导致两个 BOAD 共模输出电压均超过50mVpp 限值。
您能否为我们提供改进此性能的权变措施?
此外、要关注的是测量环境设置、以获得精确的共模电压测试结果。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    我可以问客户在执行共模输出电压测试时、客户向 DP83867写入了哪个脚本?

    我可以要求客户对共模输出电压进行测试的设置吗?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    请查看随附的脚本文件。

    测量环境为配备以太网合规性测试软件(版本3.2.9.28)的 Tektronix MSO70404C。

    此致、

    Mochizuki


    e2e.ti.com/.../3250.DP83867_5F00_Register.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    感谢您共享寄存器日志。 看起来您在测试模式4 (共模输出脚本)中纠正了配置。  

    如果可能、您能否分享 PHY MDI 线路周围的原理图并了解什么影响共模电压合规性测试故障?

    这是我们第一次在 DP83867合规性测试中看到共模电压故障。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Lin-san:

    我们的客户使用了 DP83867IRPAP-EVM、因此未修改原理图。  

    附加了电路板连接图。 您看到任何疑虑了吗?

     此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    根据我们从共模电压上多次运行中看到的数据。 我们看到的范围约为30mV 至35mV。 从我们的观察来看、这有点大。

    如果可能、您能否尝试以下测试:

    • 使用其他短电缆进行测试?
    • 是否仅启用一个通道而不启用所有通道?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我们的客户正在尝试优化测量设置。

    感谢您的建议。  

    此致、

    Mochizuki