This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:2.5V 和3.3V 行为

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411092/lmh0070-2-5v-and-3-3v-behavior

器件型号:LMH0070

工具与软件:

在数据表 P9的加电一章中、有一个描述为"两个电源都已启动"。
启动了两个电源。 2.5V 和3.3V 需要多少个电压?
(如果此值在"建议运行条件"的范围内、是否没有问题?)

如果突然掉电和上电、则担心2.5V 和3.3V 的电压下降得不够。
在这种情况下、是否有任何规格规定2.5V 和3.3V 的电压必须是多低?
如果不满足此规格、将对 LMH0070产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0070需要3.3V 和2.5V 电源。 为了防止出现电源时序相关问题、我们应始终首先启动较高的电源(3.3V)、然后启动较低的电源(2.5V)。 这两个电源的值应处于建议的范围内。 如果是断电和接通、那么我们应在首先启动3.3V 电源之前确保断电。 请注意、这尚未表征、同时也没有客户报告2.5/3.3V 电源启动出现问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

    感谢您的答复!