This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:接收器共用

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS89C21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409869/ds89c21-receiver-common

器件型号:DS89C21

工具与软件:

大家好!


我有关于 DS89C21的问题。

您能告诉我接收器侧的共模输入电压范围吗?

绝对最大额定值状态接收器输入电压(Vcm)、但建议的工作电压是多少?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值指定了±14V

    电气特性中的测试条件通常为 ±7V、但输入电流的额定值可高达 ±10V、因此必须允许该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    克莱门斯是正确的。 接收器电流条件指定的最高电压为+/-10V、因此操作值可以是该点附近或之下的任意值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens 和 Ethan、


    对不起,我忘了这个帖子。

    感谢您的答复。

    我知道接收器的输入共模电压范围是-10V 至+10V。


    此致、
    Ishiwata