This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:睡眠模式

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410958/tic12400-q1-sleep-mode

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

如果该器件检测到任何 IN 引脚变化、则可以通过 INT 引脚唤醒 MCU。

客户想知道此器件是否有任何寄存器可以知道哪个 IN 引脚发生了变化。

根据 FuSa 的要求、其 MCU 的唤醒时间超过100ms、因此开关可能会在100ms 后恢复到原始状态。 当它们读取 ANA_STAT 寄存器时、该值可能改回原始值。 那么他们就无法知道引脚中的哪个是中断源。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好,我正在检查这个,并将很快回到你。  
    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    要了解哪个 INx 引脚导致唤醒事件、唯一方法是在该引脚的状态发生变化之前快速读取状态寄存器。 此器件中没有锁存功能。

    谢谢您、Amy