This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS31C:输入结构问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LS31MQML, AM26LS31, SN74LS04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411032/ds26ls31c-input-structure-question

器件型号:DS26LS31C
主题中讨论的其他器件:DS26LS31MQMLAM26LS31SN74LS04

工具与软件:

是的、这个器件是 obselsete。 我需要为我的客户找到单端输入结构详细信息、以便分析是否出现故障而排除它。

 数据表中没有像 TI 通常在其数据表中那样的简化输入图。

有人可以帮助说明这个器件的输出结构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉意味着输入结构。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与上图类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS26LS31MQML 已经淘汰、但其数据表也不提供此信息。  这些 DSxxx 器件是从 National Semiconductor 获得的、因此我想这些信息 不存在。

    但是、"LS"器件的逻辑 I/O 均使用相同的结构、因此输入应与 AM26LS31数据表中显示的输入或 SN74LS04数据表中显示的输入相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分  非常感谢您的答复。  如果是这种情况、那么输入似乎可能存在20-22K 的上拉至 VCC、当输入为低电平时、肖特基正向偏置、因此在未主动驱动时、需要外部强下拉电阻来保持输入为低电平。  或者我在这里遗漏了什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    克莱门斯是正确的。  

    这些器件的输入级可能有从~20k 上拉电阻馈入输入引脚的肖特二极管。 我想您的理解是正确的、低电平将使肖特二极管偏置(BJT 基极将看到 schotty 的 VFD)、输入引脚上的逻辑高电平将使 schotty 二极管取消偏置、因此 BJT 基极将通过20k 上拉电阻上拉至 Vcc。  

    -鲍比