This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DisplayPort 至 RGB LCD 面板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411571/ds90cf384a-displayport-to-rgb-lcd-panel

器件型号:DS90CF384A

工具与软件:

我想知道  DS90CF384A 与 NXP PTN3460耦合时是否可用于转换 DP > LVDS > RGB TTL 中的视频信号。  

我想连接 RGB LCD 面板、但我的发送端是 DisplayPort。 PTN3460是否会从 DisplayPort 转换为 LVDS,生成的 LVDS 信号是否能与 DS90CF384A 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitish:

    只要 LVDS 的输入端满足 DS90CF384A 的要求(四个 LVDS 数据流、吞吐量高达1.8Gbps 或带宽为227兆字节/秒)

    看起来 PTN3460可以每秒112兆像素的速率输出单个 LVDS 的 LVDS 总线传输、而我们的器件可以在每个通道上支持高达140 Mbit/s 的速度。  

    我会仔细核实 PTN3460的 NXP 支持情况、以查看输出是否可以与此要求一致。

    如果您还有其他相关问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel