This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:内部上拉和下拉值 ​​for 4电平输入配置引脚

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, LMH1219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409810/lmh1218-internal-pull-up-and-pull-down-values-for-4-level-input-configuration-pins

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219LMH1219EVM

工具与软件:

你好。
LMH1218的4电平输入配置引脚的内部上拉和下拉值以及精度是多少?
这些是30kΩ 上拉和60kΩ 下拉电阻器是否与 LMH1219中一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayato-San、

    如 LMH1219EVM 用户指南所述、LMH1219具有上述4级输入配置、配置引脚的设置方法与 LMH1218相同。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的答复。

    但 我想知道4电平输入配置引脚的内部上拉和下拉值以及精度。


    本问题的背景。
    我们的组织对可在电路板上使用的电阻器值进行了限制。
    这是为了减少元件类型的数量并降低成本。
    目前、我们的可用值为1k、10k 和22kΩ。


    电平 R 设置是一个20kΩ+10kΩ 下拉、但是我想考虑使用22kΩ 而不是10kΩ 电平 R = 20kΩ 是否可以满足电平 R 要求。
    (使一个下拉电阻器)。
    因此、我想知道内部上拉和下拉电阻器的值和精度。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayato-San、

    我确认上拉电阻值为30k Ω、下拉电阻值为60k Ω。

    根据这些信息、我们可以确定22kΩ 电阻器是否可以接受。

    我们假设有一个2.5V 电源。 这意味着0和 R 之间的阈值将是0.5V、R 和 F 之间的阈值将是1.25V。只要我们处于这两个电压之间、那么引脚电平将是 R。在向地面添加20 kΩ 时、我们可以通过添加一个与60 kΩ 下拉电阻器并联的电阻器来确定输出电压、这将在输出端提供0.83V 电压。

    通过使用22 kΩ 电阻器进行相同的计算、电压将约为0.87V。 该电压 完全处于 R 电平的阈值范围内、因此在接受范围内。

    此致、

    Nick