This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:FPDLink III 交叉点

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152, DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410581/ds90ub935-q1-fpdlink-iii-crosspoint

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS25CP152

工具与软件:

我们目前使用 DS25CP152路由 HD-SDI 视频(作为差分对)。

是否有任何等效的交叉点 器件 与使用 DS90UB935-Q1串行器的 FPDLink III 系统配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您能否在此详细说明要通过交叉点实现的系统使用案例?  您是否可以提供一般方框图?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统 包括3个摄像头传感器、可在3个器件上实时显示。

    摄像机1 -->           []   -->显示1

    摄像机2 --> [ 交叉点]-->  显示器2

    摄像机3 -->           []   -->显示3

    我们希望可以选择 在任何设备上显示任何视频( 同时在全部三台设备上显示相同的视频)

    我们目前使用 HD-SDI 视频和 DS25CP152来实现这一点、但是我们正在考虑将 FPDLink III 用于我们的下一代传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    我们的 FPD-Link III 解串器最多具有两个 CSI-2输出。 这些 CSI 输出端口可通过软件进行重新配置、以从不同的 RX 端口输出视频数据。 如果需要3个 CSI-2端口、则 DS90UB9702是 FPDIV 产品系列中的可能选择。 此器件中的第三个 CSI 端口是仅复制端口、这意味着需要两个端口传输相同的数据。 有关 FPD-Link IV 器件的更多信息、我们建议联系您当地的 TI 销售代表。  

    通常、使用 FPD-Link 的系统会通过电缆将该视频数据从串行器传输到解串器。 然后、解串器将 CSI-2数据输出到 SoC。 不确定这是在系统中完成的、还是 系统目标。  

    此致!

    佐伊