This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:tusb4041i-Q1最大电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404448/tusb4041i-q1-tusb4041i-q1-max-current

器件型号:TUSB4041I-Q1

工具与软件:

您好!

您能帮助提供 tusb4041i-Q1吗  

2.0Host、4HS 器件、3.3V 和1.1最大电流?

此致、

Jeff Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      数据表中有典型电流 、对于最大电流、我们需要订购一些 Q1器件并在实验室测量。 可能需要一周时间。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      很抱歉迟到了。

     4HS 器件的最大电流在85°C 下为3.3V 时为76mA、1.1V 时为99 mA。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      1.1V 电源电流如果 GRSTz 为低电平,可升高至330ma ,确保1.1V 电源有足够的电流。

    好的

    Brian