This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409766/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S

工具与软件:

请参阅上图。 我在2012年8月28日曾问过这个问题-尚未从 TI 听到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的降压:

    我已经四处查看、但无法找到显示 SATA3应用最高工作结温的器件。 我假设这就是您考虑该器件的原因。 请确认 SATA3是最终应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、SATA3是终端应用。 您能要求设计团队确定最高工作结温吗? 针对所有其他 TI 产品、您也可以咨询他们的产品经理。 我们需要工程解决方案。

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压

    这是我在您 原始的 e2e 线程问题上给出的答案、您看不到吗?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis:

     是的、我没有看到您的团队的回应。 感谢您的答复。 是的、如果可能、我们正在寻找-40C 至95C 及以上的器件。  

    巴克帕特尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压

    我找不到支持-40°C 到95°C 温度的器件。 我们提供的 SATA 转接驱动器只能支持-40C 至85C、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢