This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH1219:4级输入配置引脚的内部电压阈值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219EVM, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412845/faq-lmh1219-internal-voltage-thresholds-for-4-level-input-configuration-pins

器件型号:LMH1219

工具与软件:

大家好!

人们常常想知道 IC 内部发生了什么情况。 作为 TI 的应用工程师、我有一个独特的机会向大家报告这个问题、这样大家就 能更深入地了解我们的器件。

在本 E2E 常见问题解答中、我将讨论我们的转接驱动器以及大多数甚至所有 SDI 重定时器中使用的常见引脚配置实现方案。 4电平输入配置引脚具有内部电压阈值、用于配置器件上的设置。 一些可配置的常见设置包括 ENSMB、OUT_CTRL、VOD_DE 等。  

使用摘自 LMH1219EVM 用户指南的这段内容、我们可以更深入地探讨此主题。 四个引脚选项是 H、F、R 和 L、它们对应于4种不同的电阻器配置。 如果将引脚拉至低电平1k 欧姆、即 L、如果将引脚拉至1k 至 VIN、则将是 H;如果将引脚拉至20k 欧姆至 GND、即 R;如果引脚保持悬空、则将是 F  

许多客户没有意识到、该阶梯电阻配置通常包含内部上拉电阻和下拉电阻。 这些电阻器根据欧姆定律影响 Vout、最终决定器件运行的内部阈值由该电阻器方案的结果决定。 例如、对于 LMH1219 、上拉电阻器的值为30k 欧姆、下拉电阻器的值为60k 欧姆。

我们假设有一个2.5V 电源。 这意味着0和 R 之间的阈值将是0.5V、R 和 F 之间的阈值将是1.25V。只要我们处于这两个电压之间、那么引脚电平将是 R。在向地面添加20 kΩ 时、我们可以通过添加一个与60 kΩ 下拉电阻器并联的电阻器来确定输出电压、这将在 Vout 处提供0.83V 的电压。  按照使用22 kΩ 电阻器进行的相同计算、输出电压约为0.87V

此致、

Nick Peabody

HSSC 应用