This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:TI 建议

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411862/ds90ub983-q1-ti-recommendation

器件型号:DS90UB983-Q1

工具与软件:

您好:

1、尺寸为3036X1708和60Hz 的21.4英寸16:9分辨率屏幕

建议对解串器使用哪种模型?

、、15.6英寸的屏幕具有2560 * 1440 * 60fps 的分辨率、

如果使用解串器推送两个屏幕、建议使用哪种解决方案?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我建议使用984解串器上的两个 DP 端口推送到单独的屏幕。  

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以斯帖您好:

    感谢您 对第二个问题的回答

    第一个问题怎么样?

    1、尺寸为3036X1708和60Hz 的21.4英寸16:9分辨率屏幕

    建议对解串器使用哪种模型? 太棒了!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、我需要有关您的显示器的一些说明。 您的显示器需要哪种数据类型?

    如果是 DisplayPort、则可以使用一个984解串器同时推送到21.4英寸屏幕和15.6英寸屏幕。 一个984解串器具有两个 DP 端口、因此您可以使用同一个解串器将视频驱动到单独的屏幕。

    希望这对您有所帮助、

    Esther