This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:如何连接 TCA6408A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412536/io-expander-evm-how-to-connect-tca6408a

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

工具与软件:

嗨、团队:

我从 EVM 指南中阅读时、只应安装 J9和10才能运行、但在比较器件的封装时、原始器件 TCA6416PW 和 TCA6408APWR 之间存在更大差异

TCA6408APWR 引脚将为:

TCA6408APWR   ADDR 将短接至 VCC

2. nINT 引脚将与  TCA6416PW ADDR 引脚匹配

没问题、您能帮忙确认吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    Unknown 说:
    1. TCA6408APWR   ADDR 将短接至 VCC [/报价]

    是的。 ADDR 引脚短接至 VCC。  

    Unknown 说:
    2. nINT 引脚将与  TCA6416PW ADDR 引脚匹配[/报价]

    是的、这可能是用户指南中的错误。 使用 TCA6408A 时、J9在这种情况下不应短接。  

    此致、

    Tyler

    [/quote]