This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:TCAL9539RTWR、TPS7A1412PDRVR、OPA328DBVR、INA310A3IDGKR、REF4132B25DBVR、 F28386DPTPS、PCA9306DCUR

Guru**** 2599205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411297/tcal9539-tcal9539rtwr-tps7a1412pdrvr-opa328dbvr-ina310a3idgkr-ref4132b25dbvr-f28386dptps-pca9306dcur

器件型号:TCAL9539

工具与软件:

元件的最大回流焊周期

TCAL9539RTWR、TPS7A1412PDRVR、OPA328DBVR、INA310A3IDGKR、REF4132B25DBVR、 F28386DPTPS、PCA9306DCUR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    该器件根据 JEDEC 行业标准规定为1级 MSL 等级、最高峰值温度为260°C (+0°/-5°C)。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应  

    请与上述器件的支架分享回流焊周期的数量

    TCAL9539RTWR、TPS7A1412PDRVR、OPA328DBVR、INA310A3IDGKR、REF4132B25DBVR、 F28386DPTPS、PCA9306DCUR

    此致

    Jeya Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    请参阅此 e2e 主题:

    (2) TPS25750:回流焊周期数上限-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    对于 TCAL9539RTWR 和  PCA9306DCUR、两者都是 MSL1、应能够承受3个回流焊周期。  

    谢谢!

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应  

    您能否分享一下回流焊循环的数量以及其他器件的支架

     TPS7A1412PDRVR、OPA328DBVR、INA310A3IDGKR、REF4132B25DBVR、F28386DPTPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    我的团队不支持其他设备。 您必须根据每台设备要求正确的团队直接回答。  

    然而、根据 JEDEC 标准中 MSL1额定值、我假设相同的回流焊周期数如果其他器件确实属于 MSL1额定值、则适用于这些器件。  

    此致、

    Tyler