This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:与 SN65HVD234DR 组合使用

Guru**** 2834425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412478/tcan337-in-combination-with-sn65hvd234dr

器件型号:TCAN337

工具与软件:

您好!

我想 在同一设计中同时使用 TCAN337和 SN65HVD234DR。
似乎可以实现 CAN 协议和电气规格、但还有其他几点需要考虑?

提前感谢。

此致、
Dennis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    这两款3.3V CAN 收发器都具有类似的 CAN 总线电压偏置、因此它们将在同一条总线上协同工作。

    此致、

    Eric Hackett