This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:复位期间的电流消耗

Guru**** 2793435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409038/tusb4041i-q1-current-consumption-during-reset

器件型号:TUSB4041I-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当 GRSTz 为低电平时、VDD 的电流消耗为285.7 mA、VDD33的电流消耗为75.6 mA。 复位释放后、VDD 为32.7mA、VDD33为13mA。
复位时此器件的电流消耗是否增加的技术规格?
如果是、那么这种电流消耗增加的原理是什么?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳:

       GRSTz 引脚上的集线器内部有 POR (上电复位电路)。 当 GRSTz 为低电平时、 300mA 附近的 VDD 电源电流将变为高电平。 GRSTz 变为高电平后、VDD 电流将低于100mA。

    此致

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    再告诉我一些事情。
    VDD 和 VD33的电流消耗是否都已上升至约300mA?
    此外、是否会将该复位期间的电流消耗添加到数据表中?
    此外、复位期间的电流消耗也会产生热量。 如果继续重置、是否会影响产品的使用寿命?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳:  

    对于 VDD 和 VD33、电流消耗是否上升到约300mA?

       仅对于 VDD、VDD33仍然正常

    此外、是否可以将复位期间的此电流消耗添加到数据表?

     尚未在数据表中、我们最近才发现

    [报价 userid="497502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409038/tusb4041i-q1-current-consumption-during-reset/5405628 #5405628"]此外、复位期间的电流消耗也会产生热量。 如果继续重置、它是否会影响产品的使用寿命?

      TUSB4041 从 TUUSB8041变为 TUSB4041、VDD 可支持700mA。 因此、如果继续复位、即使它也可能产生热量、也不会影响产品的寿命。

    好的

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。
    在我的测量中、VDD33在复位时50mA 增加、但我想知道为什么电流消耗增加。
    是否有任何计划将此信息包含在数据表中?


    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD33上的50 mA 仍正常。

    如需更新数据表、我需要与系统讨论 我们的计划。

    好的

    Brian