This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:TRS3232EQPWRQ1器件未使用通道引脚连接(在原理图中)。

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412472/trs3232e-q1-trs3232eqpwrq1-part-unused-channel-pin-connect-in-schematic

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

问候!!!

  • 我们使用了其中一个收发器器件 PN# TRS3232EQPWRQ1 连接。 对于 RS232部件信号原理图 、请按照下面中给出的应用电路进行连接。

链接: www.ti.com/.../tidrpr7.pdf

  • 器件具有多通道驱动器/接收器、但我们  在应用中仅使用了一个通道驱动器/接收器。  
  • 请参考 Unused 在原理图中更新了通道引脚连接和未使用通道 引脚编号 为7 (DOUT2)、13 (RIN1)、10 (DIN2)、12 (ROUT1)。

您能否指导我们在以下选项中连接未使用的通道引脚。

  1. 直接连接 GND。
  2. 与上拉或下拉电阻器连接。
  3. 将其保留为未连接引脚(悬空)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。

    未使用的总线输入(RIN)具有一个连接到 GND 的内部下拉电阻器、可以将其保持断开状态。

    未使用的逻辑输入(DIN)不得悬空;使用或不使用电阻器将其连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们将连接  10 (DIN2)  引脚、直接 GND、无电阻器。

    再次感谢您的帮助。