This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:交流耦合电容(RX/TX)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280MB810, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410092/ds280mb810-ac-coupling-capacitors-rx-tx

器件型号:DS280MB810
Thread 中讨论的其他器件:DS280BR810、、 TDP2004

工具与软件:

您好!  

在数据表中 提到了转接驱动具有内部 交流耦合电容器。 但 在 RX 侧尤其突出显示了这一点、仅在提到有关 TX 交流耦合电容器的几个位置(表6-1、8.2功能方框图)。 仅在"8.2功能方框图"中定义了该值。

您能否说明一下 TX 侧(在驱动器后面)是否有内部交流耦合电容器 及其值?

谢谢你

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    DS280MB810具有交流耦合电容(220nF)-仅限输入端。 另一方面、DS280BR810的输入和输出端都有电容(220nF)。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,谢谢你的快速响应和建议。  

    我看过280BR810 、这个中继器 像一个转接驱动器一样查找我、它具有可通过传递的可选 FIR。 就我看到 TI 推出280BR810作为链路训练协议芯片而言、它非常有趣、因为我要将其用于 Display Port 2.1。  

     除了无输出端接的情况外、您能看到将280BR810用于 DP2.1会有哪些限制或特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    感谢您让我了解您的应用。 请查看 TDP2004器件:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdp2004.pdf?ts = 1725898448492&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D35%2526searchTerm%253Dtdp2004

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我也在该主题中提及。 当需要使用转接驱动器/中继器/多路复用器(如 DS280MB (RB)系列)时、我有一些任务。 很明显、这些器件不是为 DP 设计的、我不期望您提供任何解决方案或指南、但如果您可以根据您的经验承担任何限制、我很乐意了解这些限制并在设计过程中将其考虑在内。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    我相信你已经在与卢卡斯的另一个话题上讨论这个问题了。 请让我们继续与 Lucas 的主题讨论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nassere:

    是的、谢谢。