This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540:CAN 多路信号分离器解决方案

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, TCAN4550-Q1, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403039/sn65hvda540-can-demultiplexer-solution

器件型号:SN65HVDA540
主题中讨论的其他器件:RM46L852TCAN4550-Q1RM57L843

工具与软件:

您好!

我需要使用4个独立的250kbps CAN 网络与 RM46L852 MCU 进行通信。 表明 MCU 有3个独立的 CAN 控制器、其中一个目前正在我的应用中使用。 如何使用 RM46 MCU 上当前可用的其中一个 CAN 控制器与4个不同的 CAN 网络通信? 您是否为此目的提供了特定的 IC (比如 CAN 多路信号分离器)?

我考虑的另一种可能性是使用一个具有5个 CAN 控制器的额外 MCU (比 RM46更简单)、作为一种 CAN 多路信号分离器。 拥有5个 CAN 控制器将使用其中一个控制器作为以1Mbps 速度与主 MCU 通信的方法、您能否告诉我、如果您的 MCU 具有>5个 CAN 控制器?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael

    此处的最佳选择是使用 TCAN4550-Q1添加另一个控制器。 它是集成在同一封装中的 CAN FD 控制器和收发器、通过 SPI 端口进行配置和控制。 如果您的 MCU 有可用于 SPI 的额外端口、则您可以添加 TCAN4550-Q1、它会向系统中添加另一个 CAN 总线。 虽然会产生软件开销、但我们有很多配套资料可帮助您快速入门。

    据我所知、TI 没有任何具有5个 CAN 控制器的 MCU、但这会是我们 EP 团队的一个问题。 我最了解的是我们集成了3个 CAN FD 控制器的 Sitara 处理器。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我在过去几周一直在搜索、已找到具有4个 DCAN 控制器的 RM57L843、因此我们很可能会在设计中寻找这个微控制器。

    非常感谢您的支持。