This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:固定频率选项

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411601/tps62932-fixed-frequency-options

器件型号:TPS62932

工具与软件:

降压开关稳压器团队、

我们的客户正在使用 TPS62932进行设计、开关频率必须为1 MHz 或更高。  该应用对成本极其敏感。

如果将开关频率设置为1.0 MHz、则 Rt 引脚上有一个20k Ω 的下拉电阻器。

如果 开关频率 设置为1.2 MHz、则 Rt 引脚上没有下拉电阻器。  它接地。

设置为1.2 MHz 可节省电阻器的成本。  根据 Webench、它会略微降低效率。  除了效率、您能想到以1.2MHz 运行会产生哪些负面影响吗?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好

    1.2MHz 与1.0MHz 的唯一缺点是效率降低。  

    客户的应用需求是什么? 输入电压、输出电压和输出电流是多少?它们是否具有 Tj_rise 规格? 在较高的 Fsw 下、客户可以选择较小的 Lout 和 Cout、这可能也有助于节省成本和缩小解决方案尺寸。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    要求如下:

    最大输入电压= 24V

    Vin min = 12V

    VOUT = 3.3V

    输出电流至少= 1A。  一些房间、因此选择2A 降压。

    开关频率>= 1MHz

    没有 Tj_rise 要求。  我愿意接受你对 Tj_RISE 的任何想法。

    您是否同意这对于此应用而言是一种很好的降压转换器?

    谢谢!
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好

    我同意在这里推广 TPS62932。 将 RT 接地可以节省 RT 电阻器、还可以将 Fsw 设置为2.2MHz、以便客户可以选择更小的 L 和 Cout、但效率会更低。 webench 可帮助进行设计。

    谢谢、此致。