This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412RUAR 器件 ID

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410107/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412ruar-device-id

器件型号:SN75LVPE5412

工具与软件:

尊敬的 TI 员工

你好。  

我们目前正在评估 SN75LVPE5412。

IC 的器件 ID (0xF1)读取为0010 1001。 (在数据表0010 1000中)

此外、EQ 曲线(0x03)不受控制、而 EQ 级(0x02)和增益(0x03)可正常运行。

我们想知道 IC 是否出现故障、因为我们在三个不同的板上遇到同样的问题

激光雕刻显示为 SPR412 TI 28ANSK8 G4。 我无法上传图像。 如果您向我提供您的电子邮件地址、我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    只是为了确认、该评估是否在您自己的实验板设计中进行? 我不确定我们是否听说过您过去的账户对评估感兴趣。

    [报价用户 id="471676" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410107/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412ruar-device-id ] IC 的器件 ID (0xF1)读作0010 1001。 (在数据表0010 1000中)

    我将运行一个实验室实验、以检查预期的器件 ID 读数应该是多少。

    此外、EQ 配置文件(0x03)未受控制、同时 EQ 级(0x02)和增益(0x03)正常运行。

    您能解释一下0x03"不受控制"的含义以及测试是如何进行的吗? 例如、是否使用示波器对转接驱动器输出进行了分析?

    通常、通道 EQ 寄存器应在 EQ 指数系统中运行、其中的某些设置组合被有序地放入从0 (可实现最小 EQ 增强)到19 (可实现最大 EQ 增强)的索引中、如数据表6-2所示。 自行调整寄存器可能会很复杂、有时会令人困惑。 例如、寄存器0x03中的 eq_profile 字段控制了作为 CTLE 系统一部分的"EQ Boost 1 (二阶)"放大器的活动、但是如果该放大器由于寄存器0x01内的 EQ 旁路字段设置而被旁路、那么对 eq_profile 的修改将不会影响转接驱动器输出。

    有关转接驱动器 EQ 放大器和 EQ 指数系统的更多详细信息、请参阅以下应用手册的第3节: 了解 TI PCIe 转接驱动器均衡

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    在我使用 TI DS320PR412-421评估模块进行的实验中、我回读了器件 ID 0b'00101001 (十六进制0x29)、从而复制了您找到的器件。 我会与几位团队成员交谈、看看最后一位的差异是否意味着什么、但目前我认为这不是问题。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、DS320PR412的器件 ID 为0x29、SN75LVPE5412的器件 ID 为0x28。 由于您的实验是使用 TI DS320PR412-421评估模块进行的、因此器件 ID 很可能已确认为0x29。 但我查看了使用 SN75LVPE5412制作的电路板、看到的号码为0x29、因此我问了一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    根据数据表、DS320PR412的器件 ID 为0x29

    DS320PR412本质上是 SN75LVPE5412的较早名称。 我能不能问您所指的是什么材料? 我不知道 TI.com 上已发布了具有"DS320PR412"名称的数据表、而且我在 DS320PR412-421 EVM 用户指南中未找到器件 ID。

    此致!

    Evan Su