This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:最小值 眼罩

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412233/lmh1218-min-eye-mask

器件型号:LMH1218

工具与软件:

您好!

什么是最小眼高和宽度,在 CTLE 之后,在输入处得到一个1E-12或更好的 BER。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    一旦 VEO > 150mV 且 HEO >= 0.37UI、我们通常会看到无错运行。 请注意、该值是在 CTLE 之后和 CDR 模块之前测量的。

    此致、Nasser