This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:ICC 处于 SLEEP 模式

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411908/tcan1145-q1-icc-at-sleep-mode

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

TCAN1145-Q1的数据表描述了睡眠模式下的 ICC (最大5uA)。 然而、在睡眠模式下、电压不会进入 Vcc 引脚、因为 INH 引脚为低电平、因此 LDO/DCDC 的 EN 引脚为低电平。

如果 Vcc 引脚的电压为0V、5uA 最大的 Icc 是否变为0A? 如果没有、它是否来自 Vsup 引脚? 我们如何将 ICC 转换为 ISUP?  

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    是的、如果未施加 VCC、该电流不会传输到 VSUP、这只是意味着在睡眠模式期间 VCC 引脚不会消耗任何电流、因为任何内部电路都可能连接到该引脚。

    此致、

    Eric Hackett