This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:申请上电时序和原理图审核

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB522P, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391960/tusb8041-request-for-power-up-timing-and-schematic-review

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

工具与软件:

大家好、团队成员:

  设备管理器上不能间歇性识别此设备。 因此、在查看下面的附件后、请告知我上电时序或电路设计是否存在问题。

e2e.ti.com/.../5265.TUSB8041_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、你好:

     集线器上行端口和主机之间是否有交流电容?

       

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    让我与客户确认一下、然后更新。 上电序列/时序是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电源序列、介于3.3V 和1.1V 之间的时间相当长、但我不认为这是个问题。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我得到了 TI 另一位工程师关于 TUSB8041电源序列的以下答案。 他说1.1V 的启动时间应早于3.3V。" 但您会说、 3.3V 电源早于3.3V 电源无关紧要。   

     "对于上电顺序、如果您可以从外部控制 GRSTz、则不存在上电顺序。

      如果 GRSTz 引脚上只有外部电容器、则1.1V 的电压启动时间应早于3.3V。"

    在规格表中、如果 VDD33电源在 VDD11之前稳定、则需要主动复位。

    (主动复位是否意味着外部复位? 非内部复位(使用 GRSTz 引脚)

    此外、 如果 VDD11必须在 VDD33之前至少稳定在10us、则 VDD33和 VDD 之间不存在电源导通关系。

    您能否说明:

    如果在1.1V 之前提供3.3V 电压、可以通过在 CRSTz 引脚上添加一个电容器来调整内部复位吗?

    或者、我们必须更改电路以便可以在 VDD33 (3.3V)之前为 VDD11 (1.1V)供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于集线器上行端口和主机之间的交流电容器问题、 我们的产品使用主机和 USB3.0HUB 之间的 TUSB522p 均衡器并使用0.1uF 交流电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许 承满:

       主动 复位意味着 使用外部 GPIO 信号来控制 GRSTz 引脚、被动复位意味着 在 GRSTz 引脚上添加外部电容器。

       由于 GRSTz 引脚在内部通过3.3V 上拉、因此 GRSTz 在3.3V 开启后将变为高电平。 如果 在3.3V 后1.1V 导通、 GRSTz。 如果 电容 值  不够大、可能会在1.1V 之前变为高电平、而集线器可能没有足够的时间进行复位。

      如果 使用 active reset、则 没有电源序列、因为 您可以控制 RESET 信号 以使 GRSTz 保持低电平、直到 3.3V 和1.1V 稳定为止。

      如果您还有关于电源时序的问题、请告诉我。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="616754" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391960/tusb8041-request-for-power-up-timing-and-schematic-review/5328948 #5328948"]关于集线器上行端口和主机之间的交流电容问题、 我们的产品使用主机与 USB3.0HUB 之间的 TUSB522p 均衡器并使用0.1uF 交流电容。

    您是否也可以发送 TUSB522P 原理图?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 在本例中、我们在 GRSTz 引脚上使用1uF 电容值、电源序列如下所示。 GRSTz 保持低电平14ms、直到3.3V 和1.1V 稳定为止。 如果是、我认为没有问题。 您认为我们需要主动复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想由于我们的安全系统、我们在上传原理图时遇到了问题、因此我将向您发送一份捕获的原理图。

    这是 TUSB522p 的原理图  

     这是适用于主机的 USB 连接(CN1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器电源序列看起来正常、无需将其更改为 活动 复位。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上游端口原理图看起来良好、

    您能否发送下游端口原理图进行审阅?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我们的下游端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DN1_Vbus_out 和 DN1_Vbus 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DN1_Vbus 连接到 USB_VBUS S/W (UU2)输出、其输出通过 FET 开关连接到 DN1_VBUS_OUT。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 让我们回到 问题 "  设备管理器上不能间歇性识别此设备"

     您的意思是集线器未被识别或  集线器下行端口上的设备未被检测到?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的客户、他们已确认集线器间歇性未重新同步。  我认为、如果我们的电路中没有出现重大问题、那么问题可能是我们的1.1V 电源提供得太晚了。 当时、我们的产品1.1V 电源在大约300ms 后提供给 TUSB8041。 所以我们首先更改了电路、不再延迟地为1.1V 电源供电、几乎等于3.3V。 由于症状没有得到很好的重现,我们将进一步审查,如果问题再次出现,请再次与您联系。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将首先关闭该票证。 您可以根据需要重新打开。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    无法识别 TUSB8041的问题似乎没有得到解决。 这一次、它与电源序列无关。 如果在已稳定供电的情况下仅重复连接和断开 USB3.0数据、则会间歇性地出现主机(PC)无法识别 TUSB8041的问题。 出现问题时、我应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 这个问题、我将再次查看。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:确保测试引脚 接地。

    2:出现问题时晶振是否震荡?

    3:客户可以 试试 TUSb8041A、和 TUSB8041引脚对引脚兼容。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否。目前 RU3已打开。 它未连接到 GND。 是否必须将其连接至 GND?

    2.即使出现问题,晶振也会振荡。

    3、此时此刻,这是不可能的。  为什么要尝试 TUSb8041A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 当前 RU3为开路。 它未连接到 GND。 是否必须将其连接到 GND?[/QUOT]

    必须填写。

    此时此刻、这是不可能的。  为什么要尝试使用 TUSb8041A

    TUSB8041A 修复了 TUSB8041中的一些错误。

    好的

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的、我们将在 RU3上添加4.7k Ω。   

     2.您能告诉我修复了哪些错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此文档。

    https://www.ti.com/lit/an/slla377/slla377.pdf?ts = 1724168071029&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB8041A%253FkeyMatch%253DTUSB8041A%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 但我认为 TUSB8041A 不是解决   主机(PC)无法间歇性识别 TUSB8041这一问题的好解决方案。  您能否告诉我、我应该检查什么才能找到出现问题时的根本原因。  如果你让我知道检查点、我会查看它们并回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 TUSB522P 的连接器 是正常的 USB 连接器吗? 看看是否可以从上游端口采用 USB 布线、

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 TUSB522p 的连接器(CN1)是定制的 USB 连接器。
    但是、我们已经在官方测试实验室进行了 USB3.0 SI 测试、测试结果没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 通过 USB 分析仪,其中包括 USB 链路训练.  SI 测试仅用于电气 测试。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承满:

      客户是否可以使用分析仪进行 USB 跟踪?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会向客户询问。 但我认为现在还没有。 我也会尝试它。  问题是故障症状间歇性出现。 所以很难重现症状。 总之、我们应该重点使用该分析器做什么?  我以前也没有使用过分析仪、因此我对它不了解太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Analyzer 用于记录主机和设备之间的 USB 流量、这是查找3次 USB 连接失败的根本原因的好方法。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题无法重现。 不管怎样、如果问题重现、我将使用分析仪对其进行检查。

    谢谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会立即关闭机票、如果您需要、将重新打开。

    好的

    Brian