请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 工具与软件:
各位专家、您好!
我收到了客户的问题。 您可以回答以下问题吗?
1.当 Vio 或 Vcc 在唤醒后没有出现时会发生什么情况? 通常、如果我们接收到 WUP/WUF/LWU、INH 会变为高电平并启用 LDO、然后 Vio 和 Vcc 进入 TCAN114x-Q1。
但是、客户希望了解当 Vio 或 Vcc 由于长时间延迟或其他原因而不出现时会发生什么情况。 它是否会使收发器进入失效防护模式或睡眠模式(如图10-23和24所述)?
我找不到关于该状况的清晰描述。
Thaks,
Kento