This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:当 VDDIO 为1.8VDC 时、在3.3VDC 下使用 LED_x 引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412208/dp83867e-using-led_x-pins-at-3-3vdc-when-vddio-is-1-8vdc

器件型号:DP83867E

工具与软件:

团队、

代表我的客户发布。  在当前设计中、他们使用 TI DP83867E 以太网 PHY。 他们认为他们可能配置错误、但部件正在工作。 他们的问题是、如果他们的 VDDIO 是+1.8V--如果他们使用 LED_x 引脚来控制由+3.3V 供电的以太网插孔上的链路和活动 LED、那么他们是否会损坏设备?

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    即使使用的 I/O 电压为1.8V、DP83867也应能够驱动3.3V 电源供电的 LED。  DP83867 数据表的第7.5.3节给出了这方面的可能实现方案。

    此致、

    Vivaan