This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:A 和 B 引脚是否需要上拉和下拉电阻器?

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888, THVD1500, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411776/thvd1500-do-pull-up-and-pull-down-resistors-necessary-for-a-and-b-pins

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: THVD1505、SN65HVD888

工具与软件:

您好!

我以前的客户使用竞争对手的485收发器、用于在一个引脚上添加10k Ω 上拉电阻器、在 B 引脚上添加10k Ω 下拉电阻器。 他们目前转向 THVD1500、并发现10k Ω 的下拉和上拉电阻过大、可能会导致某种信号失真。 它们将值减小到2k Ω、然后看起来正常。 但是、他们仍然对该上拉/下拉电阻器感到担忧/问题:

1.是否需要 A 和 B 引脚上的这些上拉/下拉电阻器? 尤其是对于通过485进行远距离通信且具有大约20个整条总线节点(客户用例)的情况。

2.如果客户希望添加这些电阻器、我们是否有这些电阻器的推荐值?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、您好!

     

    上拉/下拉 电阻器 器件通信 用于 THVD1500。 该器件已在内部集成了它。  

      

    对于随附的图像、SN65HVD888器件具有自动极性检测功能、该功能需要上拉/下拉电阻器(失效防护偏置)。 如果您需要此功能、THVD1505包含自动极性检测功能。 在这种情况下、需要使用下图中的失效防护电阻器配置:

    此致!

    Ethan