This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842和 TRS3232 |原理图审阅

Guru**** 2955000 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411993/isow7842-and-trs3232-schematic-review

器件型号:TRS3232
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

工具与软件:

您好!

ISOW7842和 TRS3232的原理图审阅:

使用 TRS3232和 ISOW7842在两个定制 RS 之间建立 PCBA 之间的 PC-232链路以提供隔离(防止接地回路等)--两个 PCBA 将具有如下所示的相同电路原理图。

ISOW7842似乎不需要对 RS -232 TX 线使用上拉电阻-想知道是否有人使用过这两种器件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    对于 TRS3232、DIN2引脚不能悬空。 请将其接地。  只需确认一下、VCC_RS232线路是否为3.3V? 对于您放置的电荷泵电容器、VCC 需要为3.3V。   

    否则、从 RS232的角度来看、一切看起来都很好。 不需要上拉、但如果您需要额外的确认、我会 使用 ISO 器件型号针对该问题创建一个单独的帖子。   

     

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    -Ethan