This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:USB-C 端口交替模式设计

Guru**** 2890850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412119/hd3ss460evm-src-usb-c-port-alt-mode-design

器件型号:HD3SS460EVM-SRC
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4446EVM

工具与软件:

您好!

我想将 USB + DP 呈现给主机系统中的 Type-C 连接器。 这将主要用于连接显示器、但我们还将包括 USB 信号。

在我们的测试中、我们使用了上述 EVM 并将 DP 监视器连接到 USB-C 连接器。 这会损坏显示器。 我不确定这是不是由于缺少电容器、如用户指南的第3节"EVM 没有交流电容器、因为 EVM 旨在与根据相应接口规范放置电容器的系统一起使用"? 或者此器件是否需要 PD 控制器才能正常工作? 您能解释一下/提出一些建议吗?  

注意:我们不需要从此端口充电、因此最好只为该端口提供最低的裸功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciaran 您好:

      需要 对 DP 应用程序使用外部 PD 控制器。

      不清楚为什么它会损坏显示器、 插入时可能是显示器的 ESD 问题?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    好的、感谢确认。 有没有包含 PD 和多路复用器的器件? 或者、考虑到电力输送并不重要、我宁愿仅支持5V @ 0.5A、也可以选用我们可以使用的最简单 PD。

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TMUXHS4446EVM、此 EVM 包含多路复用器和 PD 控制器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的 Brian、  

    我会尽快订购1并测试它-看起来很理想

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请单击右侧的"解决问题"按钮。

    好的

    Brian