This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT348:SN65LVDT348的替代器件支持2.5V

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2, SN65LVDS1, SN65LVDT348, SN65LVDS19, DS90LVRA2-Q1, ISO7820LL, ISO7821LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410008/sn65lvdt348-alternative-of-sn65lvdt348-support-2-5v

器件型号:SN65LVDT348
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS19DS90LVRA2-Q1、SN65LVDS2 、SN65LVDS1 ISO7820LL、ISO7821LL

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 SN65LVDT348有任何替代器件支持2.5V、如图片所示的应用程序、电路板 A 和电路板 B 为2.5V、因此需要一个2.5V 收发器。

谢谢。

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很少有 LVDS 发送器在2.5V 电压下工作。SN65LVDS19是单通道缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    SN65LVDT348是一款四通道接收器。 以下是我们提供的2.5V 接收器选项: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    如果需要更新的器件、可选择 于2023年12月发布的 DS90LVRA2-Q1 (DS90LVRA2-Q1 | TI.com)、该器件是双通道器件。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、非常感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    非常感谢您的建议和链接。  您能否 帮助您查看图片所示的电路、将 SN65LVDS1、SN65LVDS2用作差分接收器和驱动器、将 ISO7741DW 用作数字隔离器、它是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会起作用。

    LVDS 隔离器如 ISO7820LL/ISO7821LL。 如果 FPPGA2确实支持 LVDS 输入、则您不需要单独的 LVDS 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    是的、这种解决方案是可行的。 此设置需要注意以下几点:1)确保两个电路板之间采用公共接地连接。 2) 2)请务必遵循数据表中建议的布局指南。 正如 Clemens 提到的,我们提供隔离式 LVDS 缓冲器( 隔离式 LVDS 缓冲器产品选择| TI.com )-但每个输入需要 FPGA 上的两个引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Amy、

    非常感谢您的支持、我会检查 FPA2是否具有足够的 IO 引脚可用于差分接口、如果是、我们会考虑 LVDS 隔离器、否则仍需要 LVDS 收发器。

    此致!

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    没问题、如果您有任何其他问题或我们可以支持的方式、请联系我们。

    谢谢您、Amy