This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:PDB 到锁定延迟

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412092/ds90uh948-q1-pdb-to-lock-delay

器件型号:DS90UH948-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.如果串行器是983、那么 PDB 的预期锁定延迟时间是多少?

2. 如果串行器是947、那么  PDB 的预期锁定延迟时间是多少?

我们需要 tDDLT 时间。

PS。 串行器在解串器之前上电。  


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在这两种情况下、您应该具有相似的值。   tDDLT <= 20ms